基于Arm Cortex-M4,具备MCU丰富外设,支持Google TensorFlow Lite 可降低电机控制BOM成本,并支持预测性维护解决方案
2020 年 10 月 28 日,日本东京讯 ― 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布面向智能家居、工业自动化和楼宇自动化的电机控制应用扩展其微控制器(MCU)产品线。四款全新RA6T1 MCU产品具有丰富外设和基于AI的故障检测功能,是瑞萨成长迅速的Arm®架构RA产品家族的最新成员,也是首批针对家用电器、HVAC、太阳能逆变器和AC驱动器中电机控制的独特需求而设计的RA MCU。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“随着家电、楼宇和工业自动化设备日趋智能和复杂,制造商努力控制不断上涨的BOM成本,以满足日益增长的电机性能需求。RA6T1 MCU将基于Arm架构RA产品家族的卓越性能和灵活性,与瑞萨长期以来的电机控制专长充分融合。此外,设备AI化的需求不断增长,瑞萨很高兴能借助RA6T1电机控制和预测性维护解决方案来补充Google TensorFlow Lite平台。”
Google产品经理Ian Nappier表示:“随着行业向‘维护4.0(Maintenance 4.0)’的迈进,AI和机器学习正在将预测性维护提升到一个全新水平。我们很高兴能与瑞萨合作,加速智能家居和工业物联网应用的普及,将我们的开源TensorFlow AI框架与瑞萨强大的RA6T1 MCU集成,助力电机控制设备智能化实现突破性进展。”
全新RA6T1 32位MCU基于Arm Cortex®-M4内核,工作频率为120MHz,具备针对高性能和高精度电机控制进行优化的丰富外设。集成了高速模拟技术的外设功能,在提升电机控制性能的同时显著降低BOM成本。例如,单个RA6T1 MCU可同时控制多达两个无刷直流(BLDC)电机。此外,针对TinyML应用的Google TensorFlow™ Lite Micro 框架为RA6T1 MCU增加了增强型故障检测功能,为用户带来智能、易用、高性价比的无传感器电机系统,以进行预测性维护。TensorFlow AI框架能够更早、更准确地检测电机系统中潜在的不良异常,以帮助用户改善预测性维护流程、降低维护成本。
RA6T1产品群的关键特性
- 120MHz Arm Cortex-M4内核,内置浮点运算单元
- 提供64引脚至100引脚LQFP封装
- 64 KB RAM,并提供256 KB至512 KB闪存
- 具有先进功能的32位PWM计时器,包括支持7种互补PWM模式的载波生成
- 与电机控制解决方案组合使用时,采样周期为250μs
- 高速12位ADC,最高速度为0.4μs,并具有采样/保持功能,允许同时采集三分流电流
- 6通道可编程增益放大器
- 支持IEC60730的家用电器功能安全标准
瑞萨还为使用RA6T1 MCU开发电机控制解决方案的开发人员提供全新瑞萨解决方案入门套件(RSSK)。RSSK可实现简单的电机控制调试功能,并允许用户即刻开始评估其电机控制设计,执行实时分析和调整,从而加速开发。这款易用电机解决方案包括RA6T1 CPU卡和48V兼容变频板、用于电机工作台的GUI工具,以及与灵活配置软件包(FSP)对应的三分流无传感器矢量控制示例程序。使用RA FSP,用户可以轻松地将示例代码移植到自己的程序中。
供货信息
RA6T1 MCU和RSSK现可从瑞萨全球分销商处购买。更多信息,请访问
www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/ra/ra6/ra6t1.html
瑞萨电子还将继续扩大其RA合作伙伴网络,包括与电机控制领域领先企业的合作。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注) Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。TensorFlow是谷歌公司的商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。