このビデオではFreeRTOSを使用したOver-the-Air (OTA) の実行と、Tera Term、Python、OpenSSL、およびRenesas Image Generatorのインストールについて詳しく説明します。
0:32 INSTALLING TERA TERM
0:46 INSTALLING PYTHON
1:33 INSTALLING OPENSSL
1:57 INSTALLING RENESAS IMAGE GENERATOR
3:04 CONNECTING THE CK-RX65N
3:28 SETTING UP AWS
9:00 GENERATING KEY PAIRS AND CERTIFICATES