东京奥运会已经顺利闭幕,2022年也即将拉开序幕。
时光飞逝,科技发展亦是日新月异。
随着IoT、云技术等新兴科技的发展,全球已经进入到新一轮的变革与发展浪潮之中。
为了紧追新时代的科技发展浪潮,想必有很多用户已在考虑引入新产品。
对于有此需求的客户,现在有一个好消息。今天,本编将跟大家分享一些有助于轻松实现RX移植的资讯。
瑞萨准备了一系列“迁移指南”和“差异汇总资料”,供正在考虑从过去的瑞萨产品(如SH、V850、H8S和M16C)移植到RX或在RX之间移植的客户使用。
迁移指南详细介绍了产品移植过程中的常见问题和注意事项,以及产品之间的功能差异。阅读完本资料后,便可以大致了解迁移所需的时间、成本和难度。
下面本编将介绍一个从SH到RX的迁移指南的示例。相关对比分别在各章按功能进行了说明。
下述页面是有关中断标志的管理。SH和RX对中断因素标志的处理各不相同。SH的中断标志需要通过程序清除,而RX会自动清除。这样的差异,即使阅读各个手册也很难注意到。
接下来让我们来看看功能方面的区别。RX保留了SH和H8等的一些功能,例如定时器。因此,功能和寄存器的配置等都很相似,是比较容易移植的一类。
这里比如说,在串行功能比较方面,可以发现它是完全向上兼容的。但是,由于寄存器的内容和设置顺序等略有变化,因此可以在寄存器的设置步骤示例中看到不同之处。希望这些内容可以对软件移植有所帮助。
迁移指南中提供了大量的信息,在此本编便不一一讲述了。
另一方面,对于在功能上没有相似性的V850移植内容,仍然以考察其是否具有相同功能的角度进行了描述。即便没有相同功能,但是只要存在替代方法,就会介绍相应的方法与示例软件。
对于从RX向RX的移植,我们提供了“差异汇总资料”,总结了产品之间的规格差异。与“迁移指南”一样,该资料中也总结了产品之间功能规格的不同之处。
尽管RX有非常多的产品组,但我们提供了几乎所有不同产品之间的差异汇总资料,无论您是从哪一款产品进行移植皆可轻松应对。
关于“迁移指南”和“差异汇总资料”,可从RX系列产品网站上的“RX替换辅助信息”处访问。
差异汇总资料以PDF形式提供,让您可以对准备工作一目了然。
该PDF文件中,箭头表示比较对象,编号表示资料编号。此外,点击编号即可轻松打开相应资料,无需再通过WEB检索。
RX还提供了各种设计支持信息,例如硬件设计指南(总结了硬件设计注意事项)和自动代码生成工具。
希望这些资料也能为广大用户提供必要的帮助。